结果:找到"单片机 nand flash,贴片式TF卡,贴片式SD卡,SPI NAND,免驱动NAND,EMMC",相关内容1000条
  • NANDFlash(贴片式TF卡)存储新突破,基础示例
  • 目录引言SD卡的发展SDNAND卡的特性与优势二代SDNAND五大优点SDNAND六大主要优势现有产品分类实际应用场景SDNAND芯片推荐线路连接:CSNP4GCR01-AMW的介绍基础使用例程例程环境简介硬件设备及电路项目创建流程代码例程结果对比市场现有产品创世半导体(CS)是全球首家推出SDNANDFLASH产品的厂商,SDNAND的出现大大降低了使用NANDFLASH的技术难度。————————————————引言随着科技的发展,数据的存储需求也在日益增长。在这个信息爆炸的时代,一款高效、稳定、便携的存储设备显得尤为重要。新品SD卡——SDNAND,应运而生,为我们的数据存储带来了新的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDSPI NANDNANDEMMC,小尺寸emmc 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-05-21 17:01:00
  • 【商业】SDNAND(贴片式TF卡)性能体验及应用
  •   SDNAND【商业】  外观  NAND与TF卡的区别  雷龙CSSDNAND(贴片式TF卡)性能体验及应用  最后  SDNAND  外观正反示意图  NAND与TF卡的区别  什么是SDNAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡…等等。虽然SDNAND和TF卡称呼上有些类似,但是SDNAND和TF卡有着本质上的区别。  为什么SDNAND和TF卡之间有这么大区别呢?  因为SDNAND是为内置存储而生,是焊接在PCB板上的,是针对工业级应用的产品,要求品质稳定、一致性高、使用稳定性高、同时尺寸也小。  而TF卡主要是针对普通消费者,品...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: TF SD SPI NAND NAND EMMC SDNAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-05-08 18:26:00
  • CS创世SDNAND与MicroSD谁更快?
  • 开篇说明  在嵌入式开发与应用过程中,总是会涉及到数据存储的问题,例如以下几个场景:  用于设备开机参数配置的数十个Byte的配置数据,这些数据可以存储在MCU内部的Flash或者EEPROM中,也可以存储在片外,诸如AT24Cxx,BL24Cxx这类EEPROM芯片中。  系统显示设备所需要的字库,图片,或者设备在运行过程中产生的数据记录文件,这些文件通常是以MB为单位计算的,这些数据一般存储在片外,诸如W25Qxx这类NORFlash芯片中,也有可能会存储在直插SD卡,贴片SD卡这类NANDFlash中。如果记录的是图像或者音频数据的话,本地存储的最佳选择,就是直插SD卡,SDNAND这...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD,TF,SLC NAND,SPI NAND FLASH,SDFLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-19 18:08:00
  • stm32CubeMx怎么实现SD卡/sdnandFATFS读写测试
  •   本实验仅用于记录和分享技术经验若涉及侵权请联系我删除。  stm32CubeMx实现SD卡/sdnandFATFS读写测试。  材料:stm32F407ZGT6开发板、雷龙公司的SD_NAND测试板(CSNP1GCR01-AOW)。(一开始是使用Nandflash的操作起来不太方便而且stm32cubemx自带的fatfs还没有磨损平衡算法,很是难受。)  CSNP1GCR01-AOW的优势:  不用写驱动程序自带坏块管理的NANDFlash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口,兼容各大MCU平台,可...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FLASH初始化 SD NAND SD TF SLC NAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-09 17:59:00
  • ESP32应用教程—SDNAND(记录飞控LOG)
  •   文章目录  前言  1SDNAND概述  2代码说明  3记录Log  前言  本文基于ESP32芯片作为主控制器,测试SDNAND记录飞控Log功能。  关于MCU的存储方面,以前基本上用内置的E2PROM,或者是外置的NORFlash就可以。随着物联网的兴起,MCU的应用越来越广泛,逐渐的MCU会涉及到大容量的存储需求,用来存储音频,图片(GUI)、视频缓存、协议栈等等。传统的E2PROM和NORFlash就不够用了。这个时候MCU可能就需要用到NANDFlash。  针对MCU需要使用大容量的存储需求,推荐一款简单易用、稳定可靠的NANDFlash——SDNAND。1SDNAND概...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: nand flashTFSDSPI NANDNANDEMMC 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-30 18:21:00
  • rt-threadSDIO驱动框架分析(贴片SD卡flash驱动\SDNandflash驱动)
  •   文章目录rt-threadSDIO驱动框架分析之SD卡驱动1.前言2.SDIO通用驱动框架介绍3.文件架构分析4.SDIO设备驱动分析5.SDIO设备驱动架构分析6.调试记录7.总结1.前言RT-Thread是一款国产化的嵌入式操作系统,目前在嵌入式领域得到广泛应用,其强大的扩展功能以及通用的外设驱动框架备受大家追捧。  关于基本的外设驱动,其官网上基本也都有部分描述,但是关于SDIO设备驱动目前为止还没有相关文档说明,因此本文笔者将根据自己的调试使用经验,与大家分享下rtthread的通用SDIO设备驱动的实现。  RT-Threadgithub开源地址:https://github....
  • 所属专栏: 技术交流 标签: flashSD NANDNAND, RT-Thread, tf 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-04-07 16:48:00
  • 【创世SDNAND】基于STM32与OneNet平台的智能家居系统设计(代码开源含自制APP代码)
  •   实验硬件:STM32F103ZET6;0.96寸OLED(128×64);ESP8266,DHT11;CS创世SDNAND;LED;KEY硬件实物图:效果图:引脚连接:OLED模块引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDSCL-->PB10SDA-->PB11ESP8266模块引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDRX-->PB10TX-->PB11RST-->PB9EN-->PB7DHT11传感器引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDDATA-->PE0一、物联网1.1物联网简介物联网(Int...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND,SD,TF,SLC NAND,SPI NAND FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-17 14:44:00
  • 基于STM32采用CS创世SDNAND完成FATFS文件系统移植与测试(中篇)
  • 3.2SPI硬件时序方式上面的3.1小节是采用SPI模拟时序驱动SDNAND,STM32本身集成有SPI硬件模块,可以直接利用STM32硬件SPI接口读写。下面贴出底层的适配代码。上面贴出的驱动代码里,已经将驱动接口部分和协议逻辑部分区分开了,替换底层的SIP读写代码非常方便。(1)主要替换的代码/*函数功能:SPI初始化(模拟SPI)硬件连接:MISO--->PB14MOSI--->PB15SCLK--->PB13*/voidSPI_Init(void){/*开启时钟*/RCC->APB1ENR|=1<<14;//开启SPI2时钟RCC->APB2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDSPI NANDNANDEMMC,小尺寸emmc 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-02-23 11:54:00
  • 基于STM32采用CS创世SDNAND(贴片SD卡)完成FATFS文件系统移植与测试
  •   一、前言  在STM32项目开发中,经常会用到存储芯片存储数据。比如:关机时保存机器运行过程中的状态数据,上电再从存储芯片里读取数据恢复;在存储芯片里也会存放很多资源文件。比如,开机音乐,界面上的菜单图标,字库文件,方便设备开机加载。  为了让单片机更加方便的读写这些资源文件,通常都会加文件系统,如果没有文件系统,直接读取写扇区的方式,对数据不好管理。这篇文章就手把手教大家,在STM32上完成FATFS文件系统的移植;主控芯片采用STM32F103ZET6,存储芯片我这里采用(雷龙)CS创世SDNAND。SDNAND简单来说就是贴片式SD卡,使用起来与普通的SD卡一样,简单的区别就是:比...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,嵌入sd,工业级sd, nand flash,TF 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-02-17 17:13:00
  • 如何为SD卡与NANDFlash的uboot加上menu菜单
  •     亲爱的卡友们,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,请联系我们,自己去理解或猜答案是件很累的事,请把最麻烦的事情交给我们来处理,术业有专攻,闻道有先后,深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。  【SDNAND】用ok6410进行烧写时,每次都需要敲一大堆命令,又费时又费力。记得以前用TQ2440时,u-boot启动时会有一个菜单,只按一个数字键就把内核烧好了,非常方便。  现在这张SD卡功能就很全面了,不仅能够直接从SD卡启动,而且还可以烧写NANDFlash中的u-bootzImagerootfs,呵呵。  下面就把这个功能加到ok6410的u-boot中...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDNAND FLASH,SD NAND,tfsd 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-28 13:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: